This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:xwr6843ISK 和 xwr6843ODS 的项目规格之间的差异?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1115832/iwr6843isk-ods-difference-between-the-projectspecs-for-xwr6843isk-and-xwr6843ods

器件型号:IWR6843ISK-ODS

我正在尝试为  毫米波传感器 IWR6843ISK-ODS 版本的毫米波开箱即用演示重建源文件。 我  安装了毫米波 SDK 版本3.5。

在 ~/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_11_0/labs/Out_Of_Box_Demo/src/,具有xwr6843ISK/xwr6843ODS/

我不确定 xwr6843ISK 和 xwr6843ODS 为什么有不同的项目规格。 而只有 xwr6843ISK 具有 DSS 和 MSS 项目规范。  本实验的开发人员说明 没有提到 xwr6843ODS projectspec。 由于我的传感器是 IWR6843ISK-ODS、我是否应该以某种方式使用这两个项目规格? 如何为特定传感器正确构建该 OOB 演示实验室的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我们通常将名称"IWR6843ISK-ODS"缩短为仅 ODS、因此您需要使用提供的 OOB 的 ODS 版本。 毫米波工业工具箱中提供的开箱即用实验的 ISK 和 ODS 版本之间存在2个差异。  

    第一个区别是、由于 ODS 和 ISK 天线具有不同的天线布局、因此代码中存在一些差异来解决这一问题。 否则、点的角度估算将不正确。

    第二个区别是 ISK 版本使用 HWA 和 DSP、而 ODS 版本仅使用 HWA。 这只是我们一侧的一个设计选择、用于展示如何使用和不使用 DSP 实现开箱即用处理链。 如果您需要、当然可以修改实验的 ODS 版本以使用 DSP、如果需要、我可以指导您使用与该主题相关的线程。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的澄清、这非常有帮助!

    如果您能引导我使用与修改实验的 ODS 版本以使用 DSP 相关的线程、我将不胜感激。 这是否意味着 创建 DSS projectspec?

    最棒的

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!  

    快速执行此操作的最简单方法可能是从6843ISK 版本的 OOB 演示(使用 DSP)开始、然后进行一些更改以使其支持 ODS。 您可能希望更改 aoaproc 模块(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/976891/iwr6843isk-ods-how-to-replace-aoa-to-aoa2dproc-in-68xx_mmwave_sdk_dsp_dss)、并希望从 ODS OOB 中添加天线几何文件以及 MSS 主系统中的相关更改、以支持天线几何文件。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    这听起来很有希望! 我会尝试一下、然后返回给您。

    最棒的

    约书亚