This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP101-Q1:加电后配置寄存器的默认值是多少???

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100-Q1, TMP101-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1116224/tmp101-q1-what-is-the-default-value-of-the-configuraiton-register-after-power-up

器件型号:TMP101-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP100-Q1

SPEC 仅指定加电后的 POL 位默认值、 我还需要了解其他位:

SD?

TM?

(不要仅仅为了阅读而手头上的器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的罗马人-

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!  

    在这里 、在第16页数据表的表7-8正上方、该段包含这些回答您问题的陈述  

    TMP100-Q1和 TMP101-Q1器件的配置寄存器格式如表7-8所示、后跟寄存器位的细分。

    配置寄存器的加电或复位值的所有位等于0。

    加电或复位值后、OS/ALERT 位读数为1。