This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5021:磁感应接近工具中的错误和#39;1004#39 (修订版 D)

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1108069/drv5021-error-1004-in-magnetic-sensing-proximity-tool-rev-d

器件型号:DRV5021

大家好、  

我的客户希望使用以下工具为 DRV5021进行仿真、但在打开 Excel 文件时会出现错误(下图)。

磁感应接近工具(修订版 D)

  使用的 Excel 版本为"Microsoft365,32BI"。

此工具是否支持 "Microsoft365,32BI"版本的 Excel?   

如果是、您能否帮助 告知您这里的原因以及如何解决? 如果您需要任何其他特定信息来帮助、请告诉我。  

P.S.我能够毫无问题地打开和使用该工具。  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    感谢您在传感论坛上发帖! 我们最近有另一个用户在 Microsoft 365上运行该工具时遇到问题。 该错误未指示1004或任何种类的错误、我不确定32位或64位是否会有所不同、但您可以尝试此页面上链接的工具版本、看看这是否可以解决您的错误 遇到:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1107197/drv5056-sheet-protected----contact-distance-measurement-tool

    请确保选择在桌面中打开、并且不尝试在浏览器中运行该工具、因为它看起来在浏览器中已禁用宏。 如果您有任何其他问题、请告诉我、如果有问题、请告诉我!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    感谢您提供信息。  

    我要求客户尝试您在上面的链接中发送的文件。 我发现 TI.com 上有较新的版本(D->E)、因此我也要求客户尝试。 但这两个问题仍然是我在上面的帖子中显示的相同信息。  

    当我尝试打开您共享的文件时、我也会收到相同的消息、因此可能与 Excel 版本不相关的问题?  

    您能否帮助确认我们还应该检查哪些方面? 如果您需要客户提供更多信息、请告诉我。 例如操作系统版本等

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    此处提供了更多信息、当我尝试使用您共享的文件启用宏时、也发生了相同的错误。  

    之后、当我选择"磁体移动"时、又发生了另一个错误。

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    感谢您提供的所有信息!

    当您尝试打开计算机中 Web 上的工具时,是否收到相同的错误信息?

    您是否还使用 MS 365、或者您是否在系统中安装了实际软件?

    您能否同时提供您的和客户版本的 Windows? 我知道您说过客户正在使用32位、您的版本是64位吗?

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    TI.com 上的 E 版本工具可为我提供解决方案。  

    我的系统为64位、Microsoft Windows 10 Pro、版本为10.0.19044。 Excel 版本为2019、是我的系统中安装的实际软件。  

    我正在确认客户的 Windows 版本、当我获得它时、我会告诉您。

    只需再次检查、该工具是否证明可与32位 Windows 配合使用?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    听说它在您的系统中得到了很好的效果、这是一个创建工具的类似版本、因此我不会感到惊讶、您的最终没有遇到任何问题

    我们没有32位版本的 Windows 来测试该工具、因此我们目前不知道该工具在此版本中是否运行良好。 到目前为止、我们尚未获得任何线程、因此我对32位系统的性能没有太多反馈。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    谢谢你。 我仍在从客户那里获取系统信息。  

    只需确认一下、是否有运行 Excel 仿真工具的最低系统要求?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    谢谢、我们正在等待客户的回复。  

    我不确定这一个、我必须与团队的其他成员核实、以了解我们是否对该工具有最低系统要求。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    刚刚与在该工具上进行大部分开发的团队成员交谈、但未制定最低系统要求。 请在您获得客户系统详细信息后将其发送、以查看我们是否可以测试类似的系统。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    以下是客户的系统信息。 BTW、他们的系统 支持 Marco。  

    请告诉我是否有基于以下信息的更新。  

    ・系统类型:64位操作系统x64基本处理器

    版:Windows 10 Pro

    ・版本:21H2

    OS Build19044.1706

    ・体验:Windows 功能体验包120.2212.4170.0

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    感谢您在此处提供信息。 让我与团队核实一下我们是否有类似的测试。 客户是否尝试在桌面上打开 MS Office 365以查看他们是否遇到相同的错误?

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    客户正在使用桌面版本 MS Office 365、并出现错误。

    期待您的更新。 谢谢。  

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    只需确认它是否仍然与上述错误相同?

    您能为我们翻译下图中的错误消息吗?

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    当客户使用 D、E 版本和您在另一个线程中提供的文件时、会发生相同的错误。

    以下是客户错误的翻译。 谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hung、

    您的客户是否尝试按第50行上的"清除"按钮?  某些重要变量可能在启动时未初始化、具体取决于启用宏的时间。  "Clear (清除)"按钮会删除所有菜单项、并重新运行用于定义代码中使用的某些变量的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    Marco 在他打开 Excel 文件之前被启用、并且在他打开 Excel 文件后错误立即发生。 他没有点击任何按钮、也没有向 Excel 输入任何内容。  

    BTW、仅供您参考、由于公司的安全管理、客户以前无法安装"PSpice for TI"。  

    我不确定这是否相关、但它是否有助于启用"信任对 VBA 项目对象模型的访问"?  

    • 启动 Microsoft Excel
    • 在菜单栏上、选择"文件">"[ Excel ]选项">"信任中心">"信任中心设置..." >"宏设置"
    • 在顶部部分中、选择"禁用具有通知功能的所有宏"单选按钮
    • 在底部部分、选中"信任对 VBA 项目对象模型的访问"复选框
    • 单击"确定"和"确定"以保存设置
    • 关闭 Excel

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    感谢您提供这些信息。  我没有在计算机上选择"信任 VBA 项目对象模型的访问权限"、但我的仍然可以正常工作。

    是他从未运行过的工具的版本(由您或自己运行)。  在成功运行某个工具条目后、我确实收到了类似的错误消息。  这与某些单元格被覆盖相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    请忘记"信任 VBA 项目对象模型的访问权限"、我没有选择它、它对我也很有用、我只是认为它可能与客户的计算机设置相关。  

    正如我之前提到的、客户在打开文件后立即收到错误消息、然后再输入任何内容。  

    期待此错误的任何更新。 谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jo 的更新!

    我将确保 Patrick 在尝试寻找解决方法时查看所提供的信息!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、  

    谢谢你。 感谢团队提供的最新动态。  

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,JO,很乐意帮助你!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    我将关闭此主题、因为我们正在通过电子邮件进行通信。 如果您有其他问题、请随时开始新的主题。 谢谢!

    最棒的

    Isaac