大家好、
我的客户希望使用以下工具为 DRV5021进行仿真、但在打开 Excel 文件时会出现错误(下图)。
磁感应接近工具(修订版 D)
使用的 Excel 版本为"Microsoft365,32BI"。
此工具是否支持 "Microsoft365,32BI"版本的 Excel?
如果是、您能否帮助 告知您这里的原因以及如何解决? 如果您需要任何其他特定信息来帮助、请告诉我。
P.S.我能够毫无问题地打开和使用该工具。
谢谢。
此致、
Jo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望使用以下工具为 DRV5021进行仿真、但在打开 Excel 文件时会出现错误(下图)。
使用的 Excel 版本为"Microsoft365,32BI"。
此工具是否支持 "Microsoft365,32BI"版本的 Excel?
如果是、您能否帮助 告知您这里的原因以及如何解决? 如果您需要任何其他特定信息来帮助、请告诉我。
P.S.我能够毫无问题地打开和使用该工具。
谢谢。
此致、
Jo
您好 Jo、
感谢您在传感论坛上发帖! 我们最近有另一个用户在 Microsoft 365上运行该工具时遇到问题。 该错误未指示1004或任何种类的错误、我不确定32位或64位是否会有所不同、但您可以尝试此页面上链接的工具版本、看看这是否可以解决您的错误 遇到:
请确保选择在桌面中打开、并且不尝试在浏览器中运行该工具、因为它看起来在浏览器中已禁用宏。 如果您有任何其他问题、请告诉我、如果有问题、请告诉我!
最棒的
Isaac
您好 Isaac、
感谢您提供信息。
我要求客户尝试您在上面的链接中发送的文件。 我发现 TI.com 上有较新的版本(D->E)、因此我也要求客户尝试。 但这两个问题仍然是我在上面的帖子中显示的相同信息。
当我尝试打开您共享的文件时、我也会收到相同的消息、因此可能与 Excel 版本不相关的问题?
您能否帮助确认我们还应该检查哪些方面? 如果您需要客户提供更多信息、请告诉我。 例如操作系统版本等
谢谢。
此致、
Jo
您好 Isaac、
TI.com 上的 E 版本工具可为我提供解决方案。
我的系统为64位、Microsoft Windows 10 Pro、版本为10.0.19044。 Excel 版本为2019、是我的系统中安装的实际软件。
我正在确认客户的 Windows 版本、当我获得它时、我会告诉您。
只需再次检查、该工具是否证明可与32位 Windows 配合使用?
谢谢。
此致、
Jo
尊敬的 Patrick:
Marco 在他打开 Excel 文件之前被启用、并且在他打开 Excel 文件后错误立即发生。 他没有点击任何按钮、也没有向 Excel 输入任何内容。
BTW、仅供您参考、由于公司的安全管理、客户以前无法安装"PSpice for TI"。
我不确定这是否相关、但它是否有助于启用"信任对 VBA 项目对象模型的访问"?
谢谢。
此致、
Jo