This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:状态:失败、错误类型:RESP 超时(mmWave Studio 2.1.1.0/AWR1843BOOST)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1115426/awr1843boost-status-failed-error-type-resp-timeout-mmwave-studio-2-1-1-0-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!  我在将 mmWave Studio 2.1.1.0与 AWR1843BOOST 板配合使用时遇到问题。  我可以查看大多数提示、加载固件、但似乎不想连接到 SPI。  当显示错误的 FW (或显示版本0.0.0.0)时、许多帖子会出现问题、但我不会这样做。  下面是我看到的内容的屏幕截图:

以下是脚本(使其更易于阅读):

gm:构造函数
GM:2022年7月5日14:28:00星期二
RSTD.Transmit ("/设置")
[14:28:01]  
[14:28:01] ###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[14:28:01] RSTD.SetAndTransmit (“/设置/脚本编辑器/显示日期时间”,“1”)
[14:28:01] RSTD.SetAndTransmit ("/设置/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[14:28:01] 脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/客户端/客户端0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\clients\\\LabClients.dll")
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/客户端/客户端0/use"、"true")
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/客户端/客户端1/使用"、"false")
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/客户端/客户端2/使用"、"false")
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/客户端/客户端3/使用"、"false")
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/客户端/客户端4/use"、"false")
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/Al Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/自动更新/启用"、"true")
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/自动更新/间隔"、"1")
[14:28:01] RSTD.SetVar (“/设置/监视器/更新显示”,“真”)
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/监视器/OneClickStart"、"true")
[14:28:01] RSTD.SetVar ("/设置/自动化/自动化模式"、"false")
[14:28:01] RSTD.Transmit ("/")
[14:28:01] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\***\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[14:28:01] RSTD.BUILD ()
[14:28:01] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\***\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[14:28:01] RSTD.Transmit ("/")
[14:28:01] RSTD.AL_BUILD ()
[14:28:01] RSTD.AL_LoadXml ()
[14:28:01] RSTD.Transmit ("/")
[14:28:01] RSTD.Al_Init ()
[14:28:01] RSTD.Clients_build()
[14:28:01] gm:初始化
[14:28:01] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[14:28:01] gm:1个访客(s)初始化
[14:28:01] GM:1个模块初始化
[14:28:01] gm:2选项卡  (s)初始化
[14:28:01] RSTD.Client_LoadXml()
[14:28:01] [RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[14:28:01] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:28:01] 已安装 Matlab 运行时引擎
[14:28:01] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[14:28:04] [RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[14:28:05] [RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[14:28:05] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:28:05] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\***\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[14:28:06] 测试=错误
[14:28:06] RstdNet:端口2777:侦听。
[14:28:06]  
[14:28:06]*** 脚本已成功完成。***
[14:28:11] [RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[14:28:11] [RadarAPI]:状态:通过
[14:28:11] [RadarAPI]:打开板控制端口()
[14:28:11] [RadarAPI]:状态:通过
[14:28:12] [RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[14:28:12] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:28:13] [RadarAPI]:关闭板控制端口()
[14:28:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:28:13] [RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[14:28:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:28:13] [RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[14:28:13] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:28:15] [RadarAPI]:AR1.Connect (4、921600、1000)
[14:28:18] [RadarAPI]:警告:与波特率115200连接
[14:28:19] [RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[14:28:19] [RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
[14:28:20] [RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[14:28:22] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[14:28:22] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:28:22] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[14:28:22] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:28:22] [RadarAPI]:ar1.deviceVariantSelection("XWR1843")
[14:28:22] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:28:22] [RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
[14:28:22] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[14:28:22] [RadarAPI]:状态:已通过
[14:28:22] 器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[14:28:22] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\***\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[14:28:23] [RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\..\RRF_eval_firmware\\rarss\\xwr18xx_radarss.bin")
[14:28:24] [RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。
[14:28:25] [RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[14:28:25] [RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[14:28:26] [RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
[14:28:26] [RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
[14:28:29] [RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr18xx_masters.bin")
[14:28:29] [RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[14:28:31] [RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[14:28:31] [RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19)
[14:29:06] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[14:29:06] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
[14:29:11] 未收到 MSS 上电异步事件!

我将模式设置为"Debug"(SOP2:0 = 011、当我尝试运行 mmWave Studio 时、其他模式会在其中出现错误、因此从我可以看到的内容来看、这似乎是正确的设置、DCA1000 EVM 快速指南对此进行了确认)。  

下面是我尝试过的:

1) 1)重置计算机

2) 2)打开串行通信程序并发送"版本"+ CRLF、我收到了"20"、这似乎是一个好迹象。  

3) 3)我尝试换用 Samtec 电缆、但结果也没有改变。  

我不能完全确定此时还需要检查什么。  论坛中的大多数建议似乎都有其他问题、但没有一个与我看到的结果完全匹配(其他人必须处理的是 F/W 版本不正确出现、加载错误的文件等)。  从我可以看到的情况来看、这些似乎不适用于我的当前情况。  

有什么想法、问题可能是什么?  如果您能为我提供任何帮助、我们将不胜感激。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅 DCA1000毫米波常见问题解答

    [常见问题解答] DCA1000EVM:DCA1000EVM 调试资源-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    请确保您使用的是5V/3A 电源。 我们注意到2.5A 电源有时会出现问题。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar!

    我设法找到了一些应该具有足够大电流但得到相同确切结果的5V 4A 电源。  还有其他关于我可以尝试哪些方法来启动和工作的想法吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下操作

    擦除闪存(使用 Uniflash)

    • 在 EVM 的引脚 SOP0和 SOP2上安装跳线。
    • 擦除闪存(使用 Uniflash)
    • 擦除闪存后、重启并移除 SOP2跳线、并将跳线安装在 EVM 的引脚 SOP0和 SOP1上。
    • 然后启动 mmWave Studio 测试。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好消息、我发现了这个问题。  

    我尝试了您上面建议的操作、但它不起作用。  我假设这意味着我的流程是正确的、问题必须与电路板相关。  我上拉了布局、开始查看电阻器、确保它们设置正确、并注意到电路板上有一个开关(S2)。  看起来开关没有一直压到 SPI。  我选择了 SPI、一切都开始工作。  不是完全确定它是如何被推动的、老实说(因为这个电路板看起来以前已经被编程过)、但很高兴有一个解决方案!

    如果你们修改了快速入门文档、也许值得在注释中添加(也就是说、无论如何、它应该永远不会从 SPI 位置中退出)。  

    感谢您的帮助、Cesar!