This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001:OPT3001和 OPT4001之间的区别是什么?#39

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1115468/opt4001-what-s-the-difference-between-opt3001-and-opt4001

器件型号:OPT4001
主题中讨论的其他器件: OPT3001

你(们)好

OPT4001是下一代 OPT3001?

这两个器件之间的区别是什么、与 OPT3001相比、OPT4001有哪些种类的功能得到了改进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    OPT4001提供比 OPT3001更高的精度和更快的转换时间。 更高的精度可更精细地控制显示亮度、尤其是在较暗的条件下、从而使传感器的放置更加灵活。 例如、高精度 OPT4001非常适合放置在汽车的仪表组单元中。 转换时间越短、就能更好地应对环境变化、例如进出隧道。  

    由于分辨率/转换时间范围是可编程的、因此可以在无法放置 OPT3001的不同用例中为 ALS 提供更大的灵活性。   

    在功耗效率至关重要的情况 下、请注意、OPT3001在工作上电状态下仍然更高效。  

    下面是这两者之间差异的基本细分:  

    规格

    OPT4001

    OPT3001

    通道

    1

    1

    有源二极管面积

    0.4mm X 0.3mm

    0.4mm X 0.3mm

    转换时间

    600uS 至800ms 可编程12步

    100ms 和800ms

    分辨率位

    4个范围位

    9至20位分辨率

    4个范围位

    12位分辨率

    分辨率、单位为 Lux

    312.5uLux @ 800ms

    2.5mLux @ 100mS

    160mLux @ 1.8mS

    10mLux @ 800ms

    80mLux @ 100ms

    动态范围

    83kLux 饱和

    83kLux 饱和

    有功功率

    30uA @ 3.3V

    1.8uA 至3.7uA @ 3.3V

    此致、
    Nick Z