This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:了解固件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843ISK-ODS, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1114973/iwr6843isk-ods-understanding-the-firmware

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他部件:IWR6843IWR6843ISK

大家好、

IM 目前正在 IWR6843 ISK 板上工作、并有关于固件的问题。

我的动机是、我们使用不同的天线设计设计自己的电路板、我想了解 ODS 天线设计信号处理与正常 ISK 的不同之处。

如果我理解正确、IWR6843ISK-ODS 板与 IWR6843ISK 板类似、但具有不同的天线设计、需要使用升压板进行闪存。 现在、对于开箱即用演示、我可以通过 CCS 资源管理器访问两个板的源代码。 ISK 板具有用于 DSP 和芯片内部微控制器的固件、而 ISK-ODS 板具有不同的结构、并且只有一个源文件夹。

ISK-ODS 的开箱即用软件是如此不同还是从 ISK 获取 MCU 软件而不进行更改?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事是、main.c 调用与 MSS_main.c 相同的函数、但 MmwDemo_DPC_ObjectDetection_dpmTask 除外、该任务由"正常"磁盘板上的 dss_main.c 调用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    ODS 和 ISK 固件之间的主要区别是选择 ODS 与 DSP (DSS)单元一起运行。  如果您是两个项目的差异、则可以确定这一主要差异。  但是、ODS 固件可以加载到 ISK 上、反之亦然;这只是一个设计决策、即让一个电路板在没有 DSP 的情况下运行、而另一个电路板在有的情况下运行。

    希望这对您有所帮助。

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确,您说(在这种情况下不是真的是:D) ODS 固件在没有 DSP 的情况下运行,ISK 是否使用它? 是否有任何有关决策的文档、以及为两个版本启用或禁用了哪些其他功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只想再次强调、尽管它被指定为 ODS 和 ISK 固件、但这两种固件均可用于任一电路板;它刚刚发布到该特定电路板、因为我们希望一个使用 DSP、另一个不使用 DSP、因此选择是任意的。  在文档方面、您可以查看6443和6843的 OOB 文档并注意任何差异;6443用于没有 DSP 的应用、6843用于有 DSP 的应用。  但是、没有详细说明差异的完全文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我将对此进行探讨。 我之所以感到困惑、是因为您说 IWR6843 ISK 在没有 DSP 的情况下运行、但您澄清了这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我很抱歉、我意识到我写错了、感谢您指出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、我已经假设过、但下一位可能会感到困惑。 感谢您的快速回复