This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP421:TMP441的替代产品

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP441, TMP421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1106873/tmp421-replacement-of-tmp441

器件型号:TMP421
主题中讨论的其他器件:TMP441

您好!

如果不使用 TMP441的 Beta 补偿功能、是否可以在不将软件更改为控制寄存器的情况下将 TMP441替换为 TMP421?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    TMP421中不存在与 Beta 补偿相关的 TMP441寄存器。 TMP421应该否定对这些寄存器的写入尝试、即使这些写入会禁用 TMP441上的 Beta 补偿。 此外、器件 ID 寄存器将报告不同的值。 如果您的软件不受此影响、是的、这些设备是兼容的。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 userid="15552" URL"~/support/sensor-group/sensors/f/sensor-forums/1106873/tmpd421-replace-of tmp441/4101453#4101453"]即使写入会在 TMP421上禁用 Beta 补偿、TMP441也应否定写这些寄存器。[/QUote。]

    TMP421也会返回 NACK 以进行这些寄存器的读取尝试吗?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它将使用错误数据进行正常响应。

    谢谢、