This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:PScalculator

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1115322/tmag5231-pscalculator

器件型号:TMAG5231

大家好、

为什么我无法运行结果?  

我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    感谢您在传感论坛上发帖! 此处有几个项目需要查看:它看起来像是 X 偏移阶段中的计算器、请确保按顺序填充计算器、不要跳过、否则代码可能无法从不同部分获取所需的某些信息。

    下一个项目是、我注意到您也缺少弧半径。

    尝试通过点击图像左下角的清除按钮重新启动、并在箭头指出时填写所有信息。 如果还有其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    请帮助解释 以下仿真结果、

    我的客户不希望角度低于4度(4~14度)、这是否意味着它不可避免地达到3.9度?

    DX dy 和 Dz 在这里是什么意思?  

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您似乎没有正确生成结果、应该会看到该图表的 Bx、by 和 BZ 部分中填充了一些值、这些值是此处关注的主要值。 DX、dy 和 Dz 用作测试的位置参考。

    对于3.9度、仿真将在本例中稍微超出您的界限运行3.9-14.1、以确保您获得超出范围的一些行为。 如果客户只希望 NB 在达到4-14度时关闭、我会尝试以更大的角度运行仿真、以确保在目标范围之外的行为看起来是什么样的。

    确保在打开仿真工具时启用宏。

    最棒的

    Isaac