This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:BOP 阈值变化

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1114893/tmag5231-bop-threshold-variation

器件型号:TMAG5231

大家好、

我的客户正在调查我们的 TMAG5231B、

但他们希望 BOP 低于3mT、但在某些情况下、数据表标记的 BOP 可能为3.8mT、

我是否可以知道 BOP 在什么情况下会达到3.8mT 、因为它的变化不会像下面所示那样大?

请提供帮助、因为它与相当多的收入相关  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    感谢您在传感论坛上发帖! 今天是美国的假期、因此我们今天不会对主题帖作出回应、但我们明天会回到办公室、届时将解决您的问题。 感谢您的耐心等待!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    很抱歉这个问题上的延迟、但数据表涵盖了由于制造过程中的任何变化而导致的阈值差异的最小/最大规格。

    就温度而言、该器件实际上在温度下非常稳定、因此图中显示了典型单元及其在温度范围内的阈值行为。 例如、如果您获得的器件为3.2mT、这意味着在温度下、阈值将在3.2mT 左右保持非常稳定。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    感谢您的回复、

    BTW、我的客户是 NB 应用设计、这是否意味着电弧半径为100.95mm?  

    查看以下规格、如果我错了、请纠正我的问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    感谢您提供的详细信息、在我们的工具中、测量范围是从 LCD 铰链到霍尔传感器中心、但与磁体的距离应该相同、因为您指出磁体和传感器中心之间在该方向上没有偏移。

    在填写表格时、您应该会得到一张图表、以便您可以始终与客户分享、以验证尺寸是否正确、这些尺寸是他们在信息表中指示的尺寸。

    最棒的

    Isaac