我在原型板上使用 TMP236-Q1器件。 根据数据表、典型 TC 为19.5mV。 然而、在温度范围为10C 至50C 的3个不同传感器上直接测量 mV 输出、在19.1mV、18.9mV 和18.7mV 时、系数的计算结果低于正常值。
哪些因素会影响该系数? 根据数据表、使用100欧姆电阻器和680pF 电容对输出进行滤波。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jalen、
我在10°C 至50°C 之间以5度间隔测量传感器的温度和 mV 输出。 传感器位于温度室中。 除可能在 mV 表内部执行的操作外、没有进行平均计算。 然后对数据执行线拟合。 例如、在该数据集中 、如果您要绘制点、则会发现斜率为18.7mV/C
温度 | MV |
10. | 612. |
15. | 70 |
20. | 79 |
25 | 8887 |
30 | 987 |
35. | 1079 |
40 | 1168. |
45. | 1262. |
50 | 1361. |