This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP236-Q1:温度系数 TC 的容差是多少?

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP236-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1114313/tmp236-q1-what-are-the-tolerances-for-temperature-coefficient-tc

器件型号:TMP236-Q1

我在原型板上使用 TMP236-Q1器件。 根据数据表、典型 TC 为19.5mV。 然而、在温度范围为10C 至50C 的3个不同传感器上直接测量 mV 输出、在19.1mV、18.9mV 和18.7mV 时、系数的计算结果低于正常值。  

哪些因素会影响该系数? 根据数据表、使用100欧姆电阻器和680pF 电容对输出进行滤波。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能告诉我您如何计算系数的详细信息吗? 您是否在10°C - 50°C 范围内测量每个传感器的温度、然后对 Vout 差值求平均值以获得系数? 如需更多信息、请点击此处。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jalen、

    我在10°C 至50°C 之间以5度间隔测量传感器的温度和 mV 输出。 传感器位于温度室中。 除可能在 mV 表内部执行的操作外、没有进行平均计算。 然后对数据执行线拟合。 例如、在该数据集中 、如果您要绘制点、则会发现斜率为18.7mV/C

    温度 MV
    10. 612.
    15. 70
    20. 79
    25 8887
    30 987
    35. 1079
    40 1168.
    45. 1262.
    50 1361.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan -  

    请参阅以下 内容-我为您制作了此图表、以了解您获得的结果如何完全符合器件规格。 (即2ºC μ s)

    您可能还需要考虑在您的室中使用经校准的温度基准、并将其放置在 DUT 附近、因为这样可以减少您看到的一些潜在测量"误差"和/或使用油浴(也部署了经校准的基准)以实现最佳结果精度测试。