主题中讨论的其他器件:FDC2214、 FDC1004
我的目标是使用 FDC2214 EVM 本身进行传感器电容测量。 我不会更改 EVM 的任何部分。 我想确保 EVM 是否可以正常工作。
我对 FDC1004 EVM 的体验。 在我们为电路板加电后、 我们有2种方法来配置此 EVM。 ‘re‘通过‘gister’(列表器)或‘configuration’(配置)页面执行此操作。 我们可以选择一种足够的方法。 我对这一点的理解是否正确?
当我使用 FDC2214 EVM 时、我使用的方法与我提到的相同。 我直接转到配置页面、查看它是否可以正常工作。 但我发现了两个误差、如第一张图片所示。 来解决这2个误差。 我在 寄存器页面中尝试了 RESET_DEV =1 (第15步),然后在配置页面中进行了配置。 我‘了“EVM 用户指南”。 完成这些设置后。 其中一个错误消失、另一个仍然存在(请参阅第二张图片)。 ‘d我也发现我无法“选择 Idrive”(请参见第三张图片)。 我不确定我误解了哪一步。 请帮帮我。 非常感谢。