This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75B:可订购差异

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1114203/lm75b-orderable-differences

器件型号:LM75B

您好!

 LM75BIMX-3/NOPB 和 LM75BIMM-3/NOPB 有何区别? 不同卷带尺寸的器件是否相同?  此外、-3/NOPB 和-5/NOPB 后缀之间的区别是什么?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    对于 LM75BIMX-3/NOPB 和 LM75BIMM-3/NOPB 之间的差异、您是正确的。 LM75BIMX-3/NOPB 的卷带尺寸为1000、而 LM75BIMM-3/NOPB 的卷带尺寸为3500。 数据表的附录1中显示了这一点。 3/NOPB 和-5/NOPB 之间的差异是它们的电源电压。 3.3V 电源电压表示-3、5V 电源电压表示-5。 这显示在 EC 表的第5页上。