This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:TX 在我的所有电路板中都无法正常工作

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, BOOSTXL-PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1110478/pga460-tx-does-not-work-properly-in-all-my-boards

器件型号:PGA460

大家好、我对 PGA460有很大的问题、需要专家的确认/建议。

  1. 我有4个来自非 TI 供应商的开发板。 我的主机 MCU 是 Arduino 33 Nano BLE 板、我使用的接口是异步 UART。 波特率为9600。  现在、4个电路板上的 PGA460 Tx 信号(没有上拉电阻器)在通过高通滤波器时变得奇怪、请参阅随附的示波器图。  我将上拉电阻器从3.3k 更改为560k、并将其更改为无穷大(非)、它只会更改 Tx 的平均电平、而不会更改幅度。
  2. 电路板的引脚“TEST”上有一个上拉电阻器。 我自己去焊、因为我的系统是3.3V。
  3. 即使 Tx 引脚上的3.3k 上拉至 V3.3、第1块电路板也从第一个时刻起就不起作用、我得出结论认为这是零售商提供的“坏”电路板。
  4. 2、3和4个板单独工作了几天、Tx 引脚上的 V3.3上拉电阻为3.3k
  5. 我烧录了2-3-4板的 EEPROM、将其地址分别更改为0x00、0x01和0x02。  然后、将它们连接到一个系统中、将3-Tx 和3-Rx 连接在一起、并使用3.3k 上拉电阻器。 所有器件均在 B-L 模式下工作、但其中2个器件的突发数为零。 它没有我预期的那么好。
  6. 然后、我从系统中卸下所有板、并尝试找到原因。 在此过程中、我发现所有 TX 都像附件一样。 现在不起作用。 我将上拉电阻器从3.3k 更改为560k、并将其更改为无穷大(非)、它只会更改 Tx 的平均电平、而不会更改幅度。 我可能犯的错误是:错误地将 PGA460的 Rx/Tx 互换到主机 MCU 几分钟。

现在、我的问题是

  1. 我的所有 PGA460是否都已损坏或以某种方式锁定?  这是否与"刻录 EEPROM "相关? 有什么解决问题的方法?
  2. 如果我订购了新电路板、应该如何避免这种情况?

提前 感谢您的回答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GL、

    感谢您在传感论坛上发帖并关注 PGA460! 很遗憾听到您在开发过程中遇到一些问题。 简单的问题是、此测试是在定制板上进行的、还是您正在使用任何可用的 EVM? (BOOSTXL-PGA460、PGA460PSM EVM)

    听起来这可能是在定制测试板上执行的、如果是这种情况、您可以提供一些原理图来更好地理解您的意见、这将非常有帮助。

    至于您对更改 TEST 引脚上拉电阻器所做的评论、这只是为了将数字输出从3.3V 更改为5V、这不应对 TX 输出产生太大的影响。

    EEPROM 只是用于存储系统中的寄存器、但我不相信是否可以锁定器件并且与器件没有通信。  

    通常、我们建议订购一个 EVM 以及随附的微控制器、以帮助您熟悉 PGA460。 该器件具有许多功能、因此首次导航可能有点困难、尤其是在客户硬件上。 GUI 和我们的培训视频确实有助于使器件在使用时更加直观。

    期待您的回应!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac

    很抱歉耽误你的回答!

    我的问题得到了解决。 我分别为我的传感器提供了一个地址。 EEPROM 中烧录的地址不是预期的"正确"地址、因此没有传感器侦听程序。 如之前有人在该论坛中所说、上面发布的 TX 信号是来自 Rx 的"串扰"信号。

    最好  

    总账  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GL、

    感谢您的更新、很高兴听到您的问题得到解决!

    最棒的

    Isaac