This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114:电容式触控的优势

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1114211/ldc3114-advantages-against-capacitive-touch

器件型号:LDC3114

大家好、

您能否总结一下在简单的开/关按钮应用中使用电感式触控时相对于电容式触控的优势?

我可以在下面进行选择、如果有问题、请添加更多内容并进行更正

1.佩戴手套操作

2.抗 EMI 的稳健性

3.不需要额外的制造工艺

稳健耐用、可耐受温度、湿度等环境漂移

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!  

    您列出的优势是正确的。 以下是使用电感式触控按钮而不是电容式按钮的一些额外优势:  

    • 可耐受灰尘、水、油和直流磁场
    • 您无需在电感式触控按钮中为金属目标接地  
    • LDC3114的内置算法提高了对按钮表面凹痕或变形的抗扰度  
      • 提供稳健性以防止环境漂移的相同算法  

    如果您需要、我们提供了一组用于开始使用电感式触控按钮的配套资料、可在此处找到: [常见问题解答]如何开始使用电感式触控按钮。  

    此致、  

    Justin Beigel