This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273EVM:与 TI-SCB 连接到此电路板时出现问题

Guru**** 1280220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273EVM, TI-SCB, TMAG5170UEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1111516/tmag5273evm-trouble-connecting-to-this-board-w-ti-scb

器件型号:TMAG5273EVM
主题中讨论的其他器件: TI-SCBTMAG5170UEVM

您好!

我有这个 TMAG5273EVM + TI-SCB。 操作环境为 Windows 11/Firefox 101.0.1。

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBk6yk7L_4AhUGMlkFHYdPDHUQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fpdf%2Fslyu058&usg=AOvVaw10aHXlAeRwMpAbPZAEcGNm 上的说明

设备管理器显示 Tiva 设备固件更新。

GUI 未连接到器件。 阅读此论坛后、我下载了 sbac295a.zip。

以管理员身份在命令提示符下运行将提供:

`μ A

模式 E4xx USB
       在 USB 端口找到设备总线编号为0x01的设备
       器件地址为:0x0C
       找到 DFU 接口:0x00
[ERROR_MESSAGE]libus_error_not _supported
RX_DATA_BLOCK_FAST TMAG5273EVM_FW.txt
       阅读 txt 文件 :C:\Users\nick\Downloads\TMAG5273EVM BSL Batch File\scripts\TMAG5273EVM_FW.txt

`μ A

我在两台不同的计算机(相同的操作系统+浏览器)上尝试过此操作。 得到两次相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在 SCB 上加载固件之前、您是否按下了下面显示的两点:

    完成此操作后、您应该只看到一个 LED 亮起、而不是两个正常亮起的 LED。  验证只有一个 LED 亮起后、请双击.bat 文件重新加载固件。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题未得到解决。 我在这里发布了一个有关我的问题的视频: https://youtu.be/rObJQCrWhR8

    在下面、我注意到我手动关联了 PAMB 驱动程序。 这允许固件更新正常完成。

    我仍然无法使用 TI_SCB GUI。 该 UI 表示设备未连接。 奇怪的是,当我*断开* USB 电缆时,会弹出一个框“连接故障”。 它在说话、但不正确。

    有关缺少 Tiva 驱动程序的修复:

    我按照这些说明在设备管理器中将 PAMB 驱动程序与 Tiva 器件相关联。 现在它起作用了。

    e2e.ti.com/.../faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我的设计目前处于停滞状态、并要求我更新进度。 我在上面的视频中准确记录了发生的情况。 请提出解决问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你的时间。  按下"此解决了我的问题"按钮时、 它会将线程标记为已关闭、因此我看不到它。  您今天发布的帖子再次打开了该主题。

    在本视频中、您 实际上不是在使用 TMAG5273EVM。  您使用的是 TMAG5170UEVM、它是具有不同器件和不同 GUI 的不同 EVM。  请按照  EVM 的 TMAG5170UEVM 用户指南中的说明进行操作。  本用户指南提供了指向正确 GUI 的链接。  以下是您实际拥有的 EVM 的快速入门视频: https://training.ti.com/getting-started-tmag5170evm 

    如果您将固件加载到 SCB 上、则需要更新固件。   在按下重置按钮时、请确保用一对镊子(或电线)短接接头针脚 PK1和 PK2附近的两个测试点(请参阅图4-3)。  然后、您应该能够通过 GUI 或按照部分中的步骤手动更新固件  4.2.4.1.2.1。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    抱歉是我的。 我最终在器件上使用了错误的固件。 一个错误导致许多错误。 感谢您解决问题、并为浪费您的时间而道歉。

    Nick

    今天在罗利的阴天和雨天、25摄氏度