This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:污染等级

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1113280/tmcs1100-pollution-degree

器件型号:TMCS1100

大家好、团队、  

我的客户计划通过涂层向组件添加清漆。 是否通过这样做将污染等级(PD)从2降低到1?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我认为隔离团队可能更有能力回答这个问题、但我认为这种涂层会朝着另一个方向发展、将评级从2改为3。 查看此链接: https://www.ni.com/en-us/innovations/white-papers/06/pollution-degree-rating-for-electrical-equipment.html 

    首先、污染等级2是 TMCS1100系列的正确评估、因为 TMCS 系列符合 IEC 60950标准(TMCS 根据我们数据表中的 IEC 62368-1构建、 这是一个较新的标准、其中将电气设备的 IEC 60950-1和音频和视频设备的 IEC 60065组合在一起。)  

    我认为添加清漆等物质会将该器件归类为"工业和农业"(即第3类)、因为该文档显示第4类被定义为"污染[会]由导电性粉尘、雨水或雪引起的持久性导电性"。 它还可能被归类为"封装模具"、如果这样做、那么可以将程度提高到1。 这实际上取决于所涉清漆是否被归类 为模塑或污染物。  

    我 不相信清漆会产生永久性导电性、因此第3类将是我的评估。 您可以与隔离团队联系、他们可以提供更全面的评估。