This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP126-Q1:上升和下降时间的定义

Guru**** 1151920 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP126-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1113355/tmp126-q1-definition-of-rise-and-fall-time

器件型号:TMP126-Q1

大家好、团队、

对于 TMP126-Q1、 SIO、SCLK、CS 的上升时间/下降时间被称为最大100ns

它是指 VIH 电平30%- 70% 还是其他情况?

您能澄清 测试条件吗?

-Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    正确的做法是测试条件使用30%和70%的 VIL 和 VIH 电平、反之亦然。  

    Jalen