https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1106955/ldc1612-ldc1612
器件型号:LDC1612我们使用的是 LDC1612。 我们对此芯片有一些问题。
我们使用的电感在1mH - 1.6mH 之间变化、我们的并联电容为 CP = 10nF。
我们分别按如下方式配置寄存器:
void LDC1612_Init (void){
LDC1612_Write (0x1C、0x0000);//复位所有寄存器
LDC1612_Write (0x1A、0x1481);// config (内部时钟启用、INTB 禁用)
LDC1612_Write (0x1B、0x0209);// mux_config (抗尖峰脉冲滤波器带宽= 1.1MHz)
LDC1612_Write (0x08、0xFFFF);//最大转换时间
LDC1612_Write (0x0C、0x0000);//零偏移
LDC1612_Write (0x10、0x07D0);//稳定时间= 0.8ms
LDC1612_Write (0x14、0x1001);//时钟分频器:1) fin_div = 1、2) fref_div = 1。
LDC1612_Write (0x1E、0xF000);// idrive (我们通过从示波器屏幕进行控制来选择该值、以确保1.2v < Vosc < 1.8V)
}
1) 1) LC 振荡电路上的振荡信号在启动后停止。 我的意思是它不会继续振荡、有时它会在一段时间内振荡、然后停止。 您认为问题出在哪?
2) 2)我们通过 webench 工具设计了一个线圈。 线圈= 8.5uH、线圈= 100pF。 我们获得了令人满意的结果。 然后、我们切换了另一个设置并使用了上面提到的值(L = 1mH - 1.6mH、C = 10nF)。 当我们手动更改电感值时、我们预计会看到与电感变化相关的平滑变化曲线。 但是、我们看到一条离散的类似曲线。 感觉有些数据丢失了。
您对这些问题有什么建议?
提前感谢。