This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:最大精度规格

Guru**** 1630180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1106893/hdc2010-max-accuracy-spec

器件型号:HDC2010

大家好、

我的客户想知道 该器件的最大精度规格低至下限(-40°C)。  有一个具有典型但没有最大精度规格的图。  

我们是否有这些信息很方便?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:  

    感谢您的发帖-这是正确的- EC 表中提供了最大精度规格、与一般情况一样、期望此器件温度为-40C 会很奇怪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在 EC 表中、似乎最大精度规格仅下降至0°C。它们正在寻找-40°C  

    我们是否有-40°C 最大精度规格的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我们无法保证器件的 RH 精度低于0°C

    如果您查看 湿度的心理指标图、您可以观察到、当温度低于0°C 时、相对湿度会收敛为零

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、

    为了澄清这一点、我的客户要求:

    "

    我在数据表 p7上看到此图表:

    来自 P5的该规范:  

     

    但是、这两个参数都不能告诉我-40°C 至+5°C 范围内的最大温度精度。  我们需要知道、对于我们自己的传感器中该测量的规格、该传感器的工作温度下限为-40°C  

    "

    这有帮助吗? 请告诉我您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法保证温度精度介于-40°C 和+5°C 之间

    此致、
    Pavani Tenneti