Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST、
您好-
我们使用连接到 DCA1000EVM 的两个不同 AWR1843Boost 板收集了数据。 我们使用 mmWaveStudio Ver2 +软件包中提供的.lua 脚本、并使用默认设置。 我们看到数据在看起来恰好为5m/1.5MHz 的频率下出现了惊人的尖峰/伪迹/返回。 它会针对每个线性调频脉冲/每个帧发生。 我们已验证软件中是否未使用环回。 这绝对不是真正的回报。 是否有人在 DCA1000EVM 上看到过这种行为? 我们是否可以忽略硬件或软件中的某些设置?
我们还尝试了以下操作:
切换 LDO 旁路
更改采样频率
引入 PA 环回(3MHz 时)
这些数据似乎都没有关系、因为尖峰会压倒数据。
下图: