This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NFC-DATALOGGER-EVM:不能使用 NFC Logger

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1109755/nfc-datalogger-evm-not-able-to-use-nfc-logger

器件型号:NFC-DATALOGGER-EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我最近购买了 NFC_datalogger-EVM。 如数据表中所述、器件预编程了、我插入了一个新的 CR2032电池、并尝试将其与我的手机(ONEPLUS 6)配合使用。 一开始根本不起作用、因此我想对器件进行重新编程、因此我为其购买了 MSP-FET。 根据参考表连接器件后、我能够对器件进行编程并在调试模式下启动器件、使其在没有任何断点的情况下运行。 当时、我能够检测到器件2次、但无法写入器件以启动记录器。 在尝试2次后、我无法在调试模式或正常模式下检测器件。 此外、只要我将器件置于调试模式并让其运行一段时间、然后 暂停 调试器、它就会在以下行停止:

__bis_SR_register(LPM3_bits + GIE); //go to low power mode and enable interrupts. Here we are waiting for an RF read or write

我认为这是完全正确的、显示代码正在正常运行、但我无法理解为什么我无法使用手机 NFC 扫描器件并写入器件。  

现在我陷入了这一困境、无法弄清如何解决这一问题、请帮助我弄清问题是什么。

谢谢

Jeevant Sah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jevant、您好!

    是的、我还希望调试器大部分位于将器件保持在 LPM3中的代码行、直到为下一次测量做好准备或 NFC 通信开始。  您是否知道 ONEPLUS 6是否完全支持 ISO14443B 标准?  您是否已使用另一部电话或其他 NFC 读取器设备进行了检查?  这可能是电话阅读器/编写器的问题。  我不相信 ONEPLUS 6已经用这个器件进行了测试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    正如我在问题中提到的、手机能够检测到记录器、并且能够在启动时两次读取记录器的欢迎消息、但之后它不能正常工作。 另外、我还有其他标准相同的标签、在靠近手机时会检测到这些标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶瓦特-  

    从我在这部手机上的拆解中可以发现、NFC 收发器可能是基于 PN532的、这可能是 ISO14443B 存在问题(我看到他们列出了可能仅使用手机且刚刚重新连接的 NXP 部件。 我想他们在缺乏防碰撞支持方面进行了讨论-无论如何-尽管相关是一个完全独立的主题-无论可能存在多少其他技术缺陷 -您能否尝试使用另一个应用(如 NFC TagInfo)来阅读它、这会很有帮助、 以及您正在使用的其他一些标签,只需检查此电话是否可以或不能。 此外、如果您可以提供重新编程的二进制文件、这也有助于确保您尚未通过执行到目前为止所执行的步骤禁用 EVM。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的澄清、我尝试了其他设备(iPhone 12)、它工作正常、没有任何问题。 我想 OnePlus 6在这一标准方面确实存在一些问题。