This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:毫米波 CLI 和 AWR2944演示(TDM、DDM)的功能

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1107429/awr2944evm-functionalities-of-mmwave-cli-and-awr2944-demos-tdm-ddm

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2944

您好!

我有 AWR2944 EVM 板和 DCA1000板来验证算法。

首先、我要做的是

  1. 配置线性调频脉冲参数(频率、带宽、移相器、#个环路、样本和帧、 占空比...)用于 TDM 和 DDM。
  2. 从射频传感器获取时域 rawdata
  3. 从射频传感器获取状态数据。 (温度、增益...)

遗憾的是 、我阅读了一些问答、其中表示不支持适用于 AWR2944 EVM 板的 mmWave Studio GUI 工具、替代方案是 mmWave CLI

借助毫米波 CLI 和演示、是否可以获得我想要的内容?

此致、Donghyun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用毫米波 CLI 可以执行此操作

    • 配置线性调频脉冲参数(频率、带宽、移相器、#个环路、样本和帧、 占空比...)用于 TDM 和 DDM。 但是、这将不像 mmWave Studio 那样灵活
    • 从射频传感器获取时域 rawdata

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是否无法使用 CLI 同时获取射频传感器和时域 rawdata 的状态数据?  

    如何获取它们? 我是否必须修改/编译 EVM 板的固件源代码?

    您能更详细地解释一下吗?

    Br、Donghyun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我让毫米波 CLI 专家回顾这个问题。

    他会告诉你什么时候可以回答这个问题。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我什么时候可以得到回复?  

    Br、Donghyun。