This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP390:TMP390电流消耗

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1110883/tmp390-tmp390-current-consumption

器件型号:TMP390

我需要一个待机功耗极低的0C 温度开关。 我从数据表(图8-7)中构建了单通道冷跳变点电路、RSET 为21.5k、对应0deg 阈值和5deg 迟滞。

在测量电流消耗时、器件的电流消耗始终高于300uA -远高于额定0.5uA。

TMP390能否达到此应用中的报价低电流? 我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您在传感论坛上发帖。

    您是否能够提供系统原理图? 这将有助于我们进一步调试。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我使用的是数据表中的这个示例电路、唯一的变化是 SETB 上的电阻器为21.5千欧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    器件是否正常工作、是否在0°C 跳变点观察到正常工作? 此外、是否已在系统中的所有 TMP390器件上测量此电流?

    此致、

    Nicole