您好!
我已通过 UART 将 IWR6843EVM 与电子 IMP 控制器连接。
目前、我能够 使用 PC 将配置数据发送到 可视化工具 、并能够通过 UART 读取电子 IMPS 端的输出数据。
我想通过 UART 从 IMP 而不是 PC 发送配置数据。
请帮助我查找与此相关的任何文档或将配置文件发送到 IWR 的任何格式
谢谢、此致、
Samidha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已通过 UART 将 IWR6843EVM 与电子 IMP 控制器连接。
目前、我能够 使用 PC 将配置数据发送到 可视化工具 、并能够通过 UART 读取电子 IMPS 端的输出数据。
我想通过 UART 从 IMP 而不是 PC 发送配置数据。
请帮助我查找与此相关的任何文档或将配置文件发送到 IWR 的任何格式
谢谢、此致、
Samidha
您好、Samidha、
雷达器件的配置通过 UART 连接使用 CLI (命令行界面)完成。 如果您看一下我们的配置文件,您会发现它们是 一个基本的文本文件,格式为 command param1 param2.... 毫米波 SDK 用户指南 的配置文件格式部分中详细介绍了这些命令中的大多数命令。 我们的一些实验有自己的 CLI 命令、这些命令是为了支持自定义功能而添加的、这些命令将记录在您正在运行的特定实验的用户指南中。 因此、为了通过 UART 自行配置雷达、您只需从 MCU 准备这些命令作为字符串、然后一次发送一个即可。 雷达 CLI 驱动程序将在每条命令后进行响应、因此您可以检查该命令以验证命令是否已被正确接收和接受。
此致、
阿尔茨
您好!
1.我已截屏我用于以下 CLI 端口的 TeraTerm 设置 
2.通常,CLI 驱动程序将回显您键入的内容(以便在终端中可读),一旦您发送了命令(必须以\n 结尾),则在成功执行命令后,CLI 驱动程序应以"Done"进行回复,或使用错误代码进行响应。 我将在下面分享 CLI 驱动程序中的相关代码片段的屏幕截图。 
3.不一定。 我们在附带的文件中执行此操作、以便如果您背靠背发送多个配置、它将停止器件、清除旧配置、输入新配置并启动器件。 您可以根据需要跳过其中一些步骤、具体取决于您的用例。
如果您希望使用自定义工具与我们的 CLI 界面进行交互、我可能会提供一条建议、 最好只通过串行终端手动连接、手动发送一些配置文件并捕获日志、以便您在创建工具时有一个参考来进行比较。
此致、
阿尔茨
您好、Alec、