This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:"BSS FW assert&quot 问题;

Guru**** 2546850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1109738/awr2243-the-issue-of-bss-fw-assert

器件型号:AWR2243

尊敬的 TI 工程师:  

我们遇到了错误代码1的困难、这意味  着(BSS FW 断言)。  请 检查邮件末尾附加的错误日志。

您能告诉我哪些情况会导致错误?  以及如何避免该问题?

如果您提供一些建议、我们将不胜感激。

非常感谢!

BRS

国良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产生此错误的命令是什么?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AWR2243_5F00_BSS_2D00_FW_2D00_assert_5F00_log.txt

    您好、Cesar、

    感谢您的快速回复。

    我在 TI 的驱动程序代码中添加了一些 printf 日志。   

    我发现 sensor0的 rlSetChannelConfig 出现故障、并出现超时错误。

    您能不能帮助从附加的日志中检查上下文?   

    非常感谢

    BRS、

    国良