主题中讨论的其他器件:TI-SCB、 INA228、 TMAG5170
您好!
目前、我正在使用 TI-SCB 评估 TMAG5170A1器件、使用 Python 脚本(UART、921600)读取数据并将其另存为 MAT 文件。
尽管器件配置为4x - 3.1Ksps (3轴)/25mT / mag_ch_en = 9 (xyz)、但读数速度似乎很低(所有3轴为~500Hz)。 写入器件的寄存器00-03为0x2000、0x25C0、0x0200和0x0000。
我是否可以知道此 EVM 的最大读取速率是多少?
如果需要、可以提供 Python 脚本。
最棒的
套件