This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:T_ON 电压范围

Guru**** 1456930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1109874/lmt70-t_on-voltage-range

器件型号:LMT70

你好、

在数据表的第6页顶部表格中、在逻辑输入下、T_ON (高电平)被指定为>0.66*VDD (典型值)、最大 VDD-0.5V。  

这是否意味着 T_ON 必须始终为≤VDD-0.5V?  也就是说、它可能不会被驱动至 VDD?  还是意味着高电平阈值可能高达 VDD-0.5V?

如果是后者、则 T_on 的运行最大值可能是多少?  即、在 VDD 仅为3.3V 时、是否可以将 T_ON 驱动高达5V?

此致、

Rean Bootsma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rean:

    高电平的 T_ON 阈值定义为>0.66 * VDD 和< VDD - 0.5。 建议将阈值保持在这些值之间、在这些值中不会超过 VDD。

    然而、T_on 确实具有独立于6V Vdd 的绝对最大电压。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    感谢您的快速回答、但从技术上讲、这有点奇怪。

    那么、如果我为 LMT70提供5V 电压、我不应该使用5V 逻辑驱动 T_ON?  我也不应使用3.3V 逻辑驱动它、因为它将严格达到最小阈值。

    您能否向我展示输入级(或至少部分)的电路并解释 VDD-0.5V 输入限制?  

    或者建议一种明智的方法将5V 逻辑连接到由5V 供电的 LMT70?

    此致、

    Rean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rean:

    请允许我澄清。 T_ON 逻辑高阈值规格和最大额定电压应单独查看。 建议将 T_on 连接到与 VDD 相同的逻辑电平、以确保 T_on 在 VDD - 0.5V 范围内。 如果您希望将 T_ON 连接到大于 VDD 的电压、则需要受6V 的绝对最大额定值限制。

    因此、可以在 VDD 为3.3V 时使用5V 逻辑驱动 T_ON、尽管建议保持这些逻辑电平不变。  

    数据表的"引脚配置和功能"部分中的等效电路就是我们可以为输入级提供的全部功能。

    谢谢、

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    谢谢、这很有帮助。  我确实看到了 T_on 输入的部分原理图、我只是不确定它是否就在这里。  VDD-0.5V 电压仍然没有意义。  (如果未使用该引脚、我错过了"将该引脚连接到 VDD"部分... 抱歉。)

    我现在看到的是、输入电压限制(在高侧)是由于输入端二极管反向击穿的特性造成的。  那么输入限值将是绝对的、就像绝对最大额定值的6V 一样。  您能否给我一个输入电流限制的指示、因为在 T_on 为5V 且 VDD 为3.3V 的情况下、简单的串联电阻器将非常容易地保护电路。

    或者、我现在还没有看到其他问题吗?

    此致、

    Rean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rean、

    只要您遵循绝对最大限制、一切都应该良好。 该表还指示任何引脚上的电流不超过5mA。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    我通常不太热衷于使用绝对最大额定值、但您的回答有所帮助、谢谢!

    此致、

    Rean