This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:传感器的老化数据

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1109859/lmt70-aging-data-of-the-sensor

器件型号:LMT70

你好、

在2018年8月21日的 Kelvin LE THs 回答(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/720902/lmt70-aging-data-of-the-sensor)中、每年0.07个月意味着什么?我如何通过数据表第5页的"时间稳定性"来解释这一点?

此致、

Rean Bootsma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rean、

    感谢您的提问。

    LMT70数据表中的时间稳定性规格是通过在90°C 时人为地将器件老化10公里、以进行高温工作寿命测试来确定的。 在90°C 时,在10公里长的时间内模拟老化后,在 LMT70工作温度范围内的任何温度下,漂移都不超过+/-0.1C 最大值。 该测试表明、LMT70在其整个运行寿命期间的最大漂移不应超过+/-0.1C。

    对于特定的时隙和工作温度、可以使用阿累尼乌斯方程估算器件随时间的漂移、但该值可能会受到外部因素的影响、我们无法保证数据表中未列出的值。

    此致、

    悉尼