This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:有关 AWR2243 &amp 的一些问题;AM2732

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1109736/awr2243-some-question-about-awr2243-am2732

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:AM2732

大家好、TI 的工程师、

如果我在 我们的硬件上使用两个 AWR2243P 级联和 AM2732、我想 konw、同时在我们的软件上使用 sdk4203。

但是、sdk4203支持一  个 AWR2243 + AM2732。我在 SDK 软件包中找到了级联模式配置波形的代码:C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_03\ti\utils\test\cascade\am273x、

但是、本演示中没有后续雷达算法处理软件。我们想开发 AWR2243P 级联和 AM2732、如果我们将上述级联波形配置代码转换到当前的 SDK4203代码中、后续雷达算法处理软件框架是否会与原始代码发生显著变化?

我期待您的专业回复。

BR

布赖恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您将尝试实施2xAWR2243P + AM2732级联系统。

    您是否计划开发处理软件?

    SDK 4.x 框架将来不应更改

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

     是的、我们希望 实施2xAWR2243P + AM2732级联系统。我们想知道是否可以基于当前的 SDK4203软件框架进行开发。工作负载和风险如何。

    谢谢。

    BR

    布赖恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用 SDK 4.2框架开发软件。

    TI 还在开发一个2xAWR2243P + AM2732演示、该演示将在第三季度末发布

    谢谢你

    Cesar