This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:有关为 FDC2214供电的问题

Guru**** 1273700 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1109583/fdc2214-questions-about-powering-the-fdc2214

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件: FDC1004

尊敬的 TI 专家:

我正在设计一个使用电池电源的基于 FDC2214的电容测量系统。

由于使用3.7V 锂离子聚合物电池为系统供电、因此需要使用稳压器。

那么、是否可以使用3.3V LDO 线性稳压器(例如 LP3985IM5-3.3)来完成电压转换?

此外、如果改用 LM3671MF-3.3等3.3V 直流/直流开关稳压器、与仅使用 LDO 的设计相比、FDC2214的测量噪声是否更高?

或者、我是否需要使用"直流/直流开关稳压器+ LDO 线性稳压器"来平衡效率和噪声?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    如果它满足您的需求、我们建议使用 FDC1004而不是 FDC2xxx 系列、因为 FDC1004提供了有源屏蔽、 有助于管理 EMI 对设计的影响。 有关 FDC1004的更多信息、请参阅 E2E FDC1004电容式感应常见问题 解答页面。  

    FDC2xxx 器件 在 存在 EMI 时可能会面临困难、因此噪声最低的电源解决方案是最好的考虑因素。  

    此致、
    John