请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214 主题中讨论的其他器件: FDC1004
尊敬的 TI 专家:
我正在设计一个使用电池电源的基于 FDC2214的电容测量系统。
由于使用3.7V 锂离子聚合物电池为系统供电、因此需要使用稳压器。
那么、是否可以使用3.3V LDO 线性稳压器(例如 LP3985IM5-3.3)来完成电压转换?
此外、如果改用 LM3671MF-3.3等3.3V 直流/直流开关稳压器、与仅使用 LDO 的设计相比、FDC2214的测量噪声是否更高?
或者、我是否需要使用"直流/直流开关稳压器+ LDO 线性稳压器"来平衡效率和噪声?
此致、
将会