Thread 中讨论的其他器件: PGA460
你好
我正在尝试与 PGA450Q1EVM 和我们的微控制器建立 UART 通信。
每个器件均独立供电。 微控制 器通过 RS-232连接器的 Tx、Rx 和 GND 引脚连接到 EVM。
EVM 的输入为5V、UART 设置的波特率为19200、8位、奇偶校验被禁用、且停止位为零。
正在发送的消息是 Command0 [0x00、0x55、0x01、0x00]
使用示波器、我可以看到数据会传输到 EVM、但如果在 PGA 附近进行探测、并将其作为接近232连接器的位置进行探测、则信号会降低至1V、因此 PGA 不会响应。
但有时、在对 EVM 进行下电上电并在 PGA 附近进行探测之后、我可以看到我发送的信号仅被反相、在这种情况下、PGA 会以以下方式响应:
[0x00、0x55、0x55、0x00、0x00、 0x00、0x7F、0x00、0x00、0xF7、0xF7]
可以采取哪些措施来纠正这种情况?
谢谢你
Alex