This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:IWR1843

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1108174/iwr1843-iwr1843

器件型号:IWR1843

您好,先生


首先,因为我是海外用户,所以这个文本使用翻译网站。
因此、可能存在跑偏。
感谢您提前了解。

目前、我正在尝试使用 PeakVal 值来评估对象的特性。

如果我想获得 PeakVal 值、我应该参考数据表的哪一部分?

感谢您的支持。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您访问我们的 e2e 论坛。

    您当前是否正在运行 IWR1843上的演示之一? 如果是、哪一个?

    如果不是、您能否解释您想要了解的峰值?

    谢谢、

    Angie