This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2556410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1107454/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

大家好、

我正在研究 AWR1843Boost 天线部分的修改版本。 采用4xRx 且仅采用1xTx (SIMO)。 在我的配置中、在放置位置很宽的 Rx 天线中、单个 Tx 天线的馈线仅在几毫米长的一个地方、与其中一个 Rx 馈线接近1.4mm (约50mil)。 根据 SPRACG5中的建议、所有馈线都通过通孔沿两侧正确接地、并且 Rx 馈线的长度低至0.1mm。 Tx 阵列的元件距离相邻 Rx 阵列的元件至少5mm。 我的询问:是否 会引起任何问题? 在这样的电路板上、接地 Rx 和 Tx 馈线之间的最小距离是多少? 谢谢你。

 

此致、

锡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rx Tx 的接近将产生耦合。 您可能可以在标准 AWR1642升压板上测量/观察耦合。 如果您将 Rx/Tx 放置得更近、耦合会增加

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、  

    感谢您的回复。 我最初询问的一部分是:

    Tx 馈线为红色、Rx 馈线标记为蓝色。 我省略了顶层覆铜以更清晰地显示。 按照 SPRACG5中的建议、Tx 和 Rx 馈线与过孔一起接地。 Tx 和 Rx 馈线之间的最近距离(仅在一次位置、以黄色线表示)为1.4mm、略大于50mil。  是否会造成任何问题? 谢谢你。

    锡兰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在不模拟设计的情况下、无法准确回答这个问题。 您需要使用 HFSS 或类似工具来仿真此设计以进行验证。  

    我们还具有内部 HPF、有助于减少天线耦合、因此即使天线非常靠近、滤波器也应有助于防止耦合产生明显的伪影。  

    此致、

    Adrian