This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056:受图纸保护--接触距离测量工具

Guru**** 663810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1107197/drv5056-sheet-protected----contact-distance-measurement-tool

器件型号:DRV5056

大家好、我收到此错误消息、表示工作表受密码保护。 有人知道如何解决这个问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您发帖到传感器论坛! 是的、这是因为您需要在首次打开文档时在 Excel 中启用宏。 打开该工具时、请务必单击页面顶部的启用内容按钮。 我继续向前看,并在下面提供了一张关于这一信息的图片:

    启用后、您可以自由开始填写表格。 如果您已开始填写信息、则需要关闭文件、然后重新打开并启用内容、然后才能开始导入信息。 我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、敬请告知!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Issac、您好!  

    感谢你的帮助! 我在打开文件后启用了宏。 常规实现部分始终正常、但一旦我进入第二个块、我就会得到上面的错误。 此外、当我编辑常规实现时、我会遇到以下错误。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答、您是在遇到错误时只能填写第一个单元格、还是在遇到错误时能够完成整个第一个块?

    您能否为我提供您使用的 Excel 版本以及 Windows 版本?

    我们将对此进行研究、我们以前没有遇到过此错误、因此我不确定它是否与您正在使用的软件版本相关。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、 编译错误发生在我输入的第一个单元格中。 我的 Excel 是适用于企业的 MS 365应用程序、我的 Windows 是 Windows 10企业版21H2。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    您是否有权访问桌面版本的 Excel? 我们可能还没有尝试此操作来确认它可能与 MS 365应用程序不兼容。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能错了,但我认为它是桌面版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、MS 365是基于云的应用程序(我认为这可能是问题的根源)、我以前只在浏览器上使用过它、但您说还有该应用程序的桌面版本?

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在通过桌面应用程序运行它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    感谢您提供的信息和耐心等待。 似乎 MS 365的编译器与软件的正常可下载版本略有不同。 我们已修复了这些问题、现在您的版本应该可以正常工作。 我在下面提供了应该可以使用的版本、接下来的几天应该更新 Web 版本、但现在请使用此版本。

    e2e.ti.com/.../MagneticSensingProximityTool_5F00_Rev5b.xlsm

    如果您仍遇到一些问题、请告诉我!

    最棒的

    Isaac