This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:OPT3101:SDK 校准问题

Guru**** 1559875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104573/opt3101-opt3101-sdk-calibration-problems

器件型号:OPT3101

尊敬的 Alex:

如另一个主题中所述: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1100949/opt3101-sdk-calibration-problems/4091915#4091915

我在设计中添加了金属屏蔽。 我已完成所有校准。

校准后、内部串扰为3.4、照明串扰为74.4。 我将串扰值加载到闪存位置。

但我仍然会得到错误的距离读数。

将目标设置为固定距离时、我得到 的结果是使用固定目标改变振幅和距离。

此外、距离值没有任何意义。 可以帮帮我吗?

此致

Heena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heena、

    金属屏蔽层如何连接到 PCB?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您迄今提供的所有帮助。

    我设法生成了相关的距离读数。

    我有最后一个问题。 我获得的距离读数与实际读数几乎没有什么不同。

    在实际距离为300mm 时、我得到的值大约为100 mm。

    原因可能是什么?

    此致

    Heena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heena、

    很高兴听到您能够取得进展。 一阶的距离精度将取决于相位偏移校准、尤其是当它是恒定偏移时。

    之后、所有校准也可能会产生影响(温度过高、串扰等)。  

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢你的帮助。

    我还有一个问题。 我注意到、当我的光覆盖两个不同的距离时、输出距离是这两个距离的平均值。

    我是否可以解决这个平均值计算问题?

    此致

    Heena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heena、

    这是这类系统的基本属性。 您需要使用更窄的视场发射器来减小检测区域或增加目标相对于周围环境的反射率。 "平均"的作用类似于反射光强度的加权和。

    最棒的

    Alex