This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:超声波调制信号

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1106634/pga450-q1-ultrasound-modulated-signal

器件型号:PGA450-Q1

您好!

 是否可以使用 PGA450发送调制(I 和 Q)或编码信号。 我使用超声波换能器(例如50kHz)作为载波。 接收器将接收并相应地解码它。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inya、

    感谢您在传感论坛上发帖! 不确定调制 I 和 Q 意味着什么、但如果您是指在突发脉冲期间发送特定模式、则无法使用 PGA450。 能够处理可配置突发模式的器件是 TUSS44x0。 引脚 IO1和 IO2直接连接到器件的突发生成块、从而允许您提供可配置输出。  

    请告诉我这是否能解答您的问题、谢谢!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 是的、I/O 输入是我要调制载波的目标。