This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87-Q1:防潮涂层

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87, LMT87-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1106034/lmt87-q1-moisture-proof-coating

器件型号:LMT87-Q1
主题中讨论的其他器件:LMT87

请告诉我。
我现在使用的是 LMT87。
然而、PCB 在恶劣条件下会腐蚀、而 LMT87将无法工作。
在这种情况下、PCB 上是否可以采用防潮涂层?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshioka-San、

    可以在 PCB 上的 LMT87-Q1上使用保形涂层。 它对温度精度的影响最小。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jalen

    感谢您的回答。

    此致、