请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP411-Q1 主题中讨论的其他器件:TMP411
尊敬的传感器团队:
从数据表中可以看出、Rs 和 Cdiff 可以最大限度地降低终端设备中的噪声。
是否有计算 特定值的公式或方法?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jay:
在这种情况下、不需要电阻、因此需要内置串联电阻消除功能。 Rs 的表示表示表明了 PCB 布线或导线呈现的任何电阻、 不建议在此处放置电阻。 您可以参阅数据表中的图4、5和6、了解 R 和 C 值增大对温度精度的负面影响。
本应用手册第11页的公式14可帮助您在电路中求解 Rs、但请注意、TMP411使用四个电流、而示例中使用三个电流。