This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP411-Q1:如何计算 Rs 的特定值。

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1105495/tmp411-q1-how-to-calculates-a-specific-value-of-rs

器件型号:TMP411-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP411

尊敬的传感器团队:

从数据表中可以看出、Rs 和 Cdiff 可以最大限度地降低终端设备中的噪声。

是否有计算 特定值的公式或方法?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:  

    在这种情况下、不需要电阻、因此需要内置串联电阻消除功能。 Rs 的表示表示表明了 PCB 布线或导线呈现的任何电阻、 不建议在此处放置电阻。   您可以参阅数据表中的图4、5和6、了解 R 和 C 值增大对温度精度的负面影响。  

    本应用手册第11页的公式14可帮助您在电路中求解 Rs、但请注意、TMP411使用四个电流、而示例中使用三个电流。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa173a/sboa173a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:  

    不用客气!