请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOP 主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST、
你好!
感谢您仔细研究我的问题。
我正在尝试为 IWR6843AOP 设计电路板。 我希望保留 CCS 调试功能。 因此、我尝试调试所需的信号、并仅将其连接到电路板上的60引脚高密度连接器。 我发现只有 RS232TX、RS232RX、TCK、TMS、TDO、 TDI、MSS_LOGGER、BSS_LOGGER、I2C_SDA 和 I2C_SCL 连接到 MMWAVEICBOOST 上的 XDS110:

我想知道该信号加上电源和接地是否足以启用 CCS 调试模式?
谢谢!