This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如果我只是想让 IWR6843AOP 通过串行端口与自己的 ARM7板进行通信、那么 IWR6843AOP 的最小设计是什么?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104620/iwr6843aopevm-what-s-the-minimal-design-of-iwr6843aop-if-i-just-wanna-have-it-communicate-with-my-own-arm7-board-through-serial-port

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好!

现在、我们只需要将点云数据从 IWR6843AOP 传输到我们自己的 ARM7板。 我是否可以在没有 EVM 板的情况下实现它?

谢谢

最恰当的考虑

木质

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    您是指硬件的最低需求是什么、还是所需的最低软件是什么?

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的回复。

    我的意思是最小的硬件。 因为我正在进行跌倒检测开发、所以我还需要跟踪的目标信息以及点云信息。 无需 EVM 板、即可通过串行端口直接从 IWR6843AOP 获取跟踪的目标信息和点云信息吗? 我是否可以只处理电源、GND、TR、RX 引脚以获取所需信息?

    谢谢!

    最恰当的考虑

    木质

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 IWR6843AOPEVM 中、有一个分离部分。 您可以参阅此分节以了解最低设计要求。 如果要使用外部转换器、还可以从分离部分删除 UART 转 USB 转换器。

    此致、

    Adrian