This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:GUI 将无法运行

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1101EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1103295/ldc1101evm-gui-will-not-run

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1101

我已经按照相关主题中的所有步骤操作、发现 GUI 仍然无法运行。 LabVIEW 运行图标被断开、并生成一条消息、说明 VI 不可执行。 我已经正确安装了 LDC1101驱动程序、并运行了其他论坛中链接的补丁、将 NI-VISA 升级到14.0.1、并安装了 LabVIEW 运行时间10 SPI。 所有内容均已安装并使用管理员权限运行、但仍无法运行 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    您能告诉我您使用的平台/操作系统是什么吗? 此外、您使用什么路径来安装 EVM?

    谢谢、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mekre、我正在运行 Windows 10 Pro、LDC1101 EVM GUI 安装在这里:"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\LDC1101 EVM GUI"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    好的、我将与我们的 LDC 专家核实这一点、他们明天应该回来。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、  

    您能否尝试使用 Putty 或 Tera Term 等串行程序与 EVM 通信?  《LDC1101EVM 用户指南》第3.15节提供了相关说明和示例。  

    如果您能够以这种方式从 EVM 获取信息、请告诉我。  

    此外、除了相关主题中提到的步骤之外、您是否还尝试卸载并重新安装了 LDC1101EVM GUI?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、是的、我已经尝试使用管理员权限卸载和重新安装 GUI、但"broken arrow (中断箭头)"仍位于 GUI 顶部。 请注意、无论 EVM 是否连接到 PC、都会出现此症状。 当我按照第3.15节中的步骤操作时、我没有从 EVM 获得任何响应。 为了确认我的步骤、我在 Putty 中打开一个具有建议设置的串行终端、然后键入02316B、后跟 ctrl-m、ctrl-j、以返回笔架和换行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、  

    您的计算机上可能没有运行 GUI 所需的旧版本的 Microsoft .NET 框架。 请尝试按照 本指南中的说明操作: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10。 完成此操作后、请重试启动 GUI。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、现在 GUI 将运行、但我遇到了 Patrick 在 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/957825/ldc1101evm-problems-using-sensing-solutions-gui 上描述的同一问题

    GUI 启动时、它会显示"Connected"(已连接)几秒钟(2..3)、然后切换为"not connected (未连接)"

    我已经在上面链接的主题中尝试了其他建议的修复(运行2541.Fix_LDC1101_GUI_com_port_issue.zip、卸载驱动程序并重新连接 EVM、以便 Windows 将器件 LDC1101EVM 识别为"USB Serial Device"、并安装 NI-LVRT 2010 SP1)、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、  

    您可以使用 此常见问题解答博文中的说明尝试刷新 EVM 吗?  如果这不起作用、 为了确保 EVM 与计算机正常通信、您可以在闪存后重试 PuTTY 测试吗? 确保将'02316B'命令复制并粘贴到终端中、而不是键入该命令。  

    谢谢、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、感谢您的持续支持。 我可以使用该常见问题解答中的说明重新刷写 EVM、而不会出现任何问题。 但是、当我运行 LDC1101 EVM GUI 时、我可以选择正确的 COM 端口(COM5)、但仍然显示未连接(下面的屏幕截图)。 请注意、它确实可以毫无问题地连接到传感解决方案 GUI。

    闪存后、我再次尝试了 Putty 测试、但仍然不幸运。 鉴于感应解决方案 GUI 和 python 固件更新程序都可以正常工作、我认为这是我在 PuTTy 设置中错过的设置。 如果我们需要继续通过 PuTTy 进行测试、您能否向我发送 PuTTy 的配置设置以确保我拥有所有正确的设置? 但是、由于它正在与其他软件通信、我怀疑问题仍然是 LDC1101 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Putty 测试主要是为了确保 EVM 上的固件正常工作。 如果问题纯粹在于 GUI 安装、则 EVM 仍应能够通过 Putty 与寄存器通信。 Putty 和 EVM 之间的通信与 GUI 与 EVM 进行通信的通信相同。 下面是如何为此设置 Putty 的屏幕截图:  

    请告诉我这是否修复了与 EVM 的 Putty 通信。  

    此致、  

    Justin Beigel