This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:隐藏寄存器

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP461-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104571/tmp117-hidden-registers

器件型号:TMP117
主题中讨论的其他器件: TMP461-SP

您好!

我最近将几个 TMP117器件辐照到 xxx Mrad、以查看它们是否适用于需要灭菌的应用。 这些器件仍通过 I2C 进行通信、但 EEPROM 已被擦除(可预测)、现在它们读取了-256.00C、3个 ID 寄存器全部为0x0。

在我的应用中、我可以在辐照之前读取 EEPROM 寄存器、然后在辐照之后将它们写回。 但似乎有一些隐藏的寄存器包含校准值,我无法读取(或写入)。

您能否提供有关如何读取/写入这些隐藏寄存器的信息?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan -  

    感谢您发帖。 在这里、我们无法以这种方式向您提供特定于单元的修整数据-它实际上是不可扩展的。  

    如果您需要耐辐射传感器、请参阅 :https://www.ti.com/product/TMP461-SP 

      辐射测试结果请参阅 www.ti.com/.../TMP461-SP 部分。  

    或者、您可以尝试不同的灭菌方法。 (ETO、蒸汽、干热等)和目录设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    对于此应用、航天级 TMP461-SP 的价格非常昂贵。

    为了澄清这一点、我不要求您通过电子邮件或其他电子方式提供特定于单元的修整数据。 我要求您提供相关信息、以帮助我在辐照之前从 TMP117芯片中读出修整数据、这样我就可以将其保存在本地、然后在辐照之后将其写回芯片。 您是否愿意提供这些信息?

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森-  

    以这种方式与器件进行交互并不是我们为客户开放使用的内容。  

    此外、您立即观察到的结果可能不是唯一的影响。 您可能不会立即看到(在您所做的整个系统上)暴露导致的长期问题。   

    我建议在这里选择一种不同的灭菌方法、即使它可能需要更长的时间或不同的处理方式、但我认为它可能允许您满足成本目标、因为您提到应用不能提供防辐射传感器。