This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:mmWave Studio CAN#39;t 连接到 MMWAVEICBOOST 的 RS232端口

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1129648/mmwaveicboost-mmwave-studio-can-t-connect-to-the-rs232-port-of-mmwaveicboost

器件型号:MMWAVEICBOOST
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPEVMDCA1000EVM

大家好 、整个团队

我看到过与我类似的问题、但其中提供的解决方案没有为我提供任何帮助、因此可能我错过了一个步骤或做了一些错误的事情。  

我要做的是

我正在尝试按照用户指南从 IWR6843AOPEVM 电路板收集原始数据。 为此、我遵循的流程是:

  • 将 IWR6843AOPEVM 连接到 MMWAVEICBOOST。
  • 使用 Samtec 连接器将 DCA1000EVM 连接到 MMWAVEICBOOST。
  • 已将 DCA1000EVM 以太网电缆连接至我的 PC。
  • 已将 MMWAVEICBOOST 的 FTDI 和 XDS110端口连接到我的 PC。
  • 将 MMWAVEICBOOST 中 S1的配置设置为"DCA1000模式"。
  • 将 MMWAVEICBOOST 的 SOP 跳线设置为"开发模式"、即 SOP2开路、SOP1短路、SOP0短路。
  • 仅限已通电的 MMWAVEICBOOST
  • 推出 mmWave Studio。

我的 PC 已正确配置和识别 COM 端口、如下图所示。

遇到问题

当我尝试通过 RS232连接到电路板以上载 BSS 和 MSS 二进制文件时、我收到错误"[RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回3"。

如您所见、我选择了相应的工作频率值和器件型号值以及正确的 COM 端口(在我的例子中为 COM32)。 GUI 会检测到器件、但与 RS232的连接失败。

我尝试过的

阅读相关问题后、我尝试执行以下操作:

  • 已尝试使用另一个软件连接到 COM 端口。 PuTTY 能够执行此操作、因此 COM 端口是可访问的。
  • 已检查 COM 端口是否未被其他程序使用。 不是。
  • 已尝试更改 SOP 配置。 我第一次尝试此 SOP2时短路、因此我 继续将 SOP 配置为"开发模式"以及电路板的上电和断电、但在多次尝试后、mmWave Studio 仍然无法连接到 RS232端口。

我还应该说、目前、LED 的5V、3V3、SOP2_FT 和 SOP0_FT 处于打开状态。 SOP1_FT 和 NRST_FT 勉强 导通(可能我有电压问题?)。 此外、当我进行电源循环时、SOP LED 会启动一个开-关序列、然后在我刚刚描述的位置保持静态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了一些确认。 您是否在毫米波雷达传感器的工业工具箱上看到过 DCA1000用户指南? 您应该通过硬件图确认您的 AOP 是否处于正确状态。 第二、"需要更多帮助?"中有一本调试手册 部分。  "错误:连接失败:calling_ConnectTarget returned 3"可能是几个不同的问题、但我首先要检查的不仅仅是 SOP 开关、并检查 DCA1000和 AOP 之间的所有开关  

    此致、

    Pedrhom Nafisi