This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5021:与 DRV5021具有相同检测阈值和采样率的全极器件

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5033, TMAG5231, DRV5032, TMAG5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1128880/drv5021-omnipolar-part-having-same-detection-threshold-and-sampling-rate-as-drv5021

器件型号:DRV5021
主题中讨论的其他器件:DRV5033TMAG5231DRV5032TMAG5328

大家好、  

我的客户现在正在考虑 DRV5021A1、他想知道 TI 的全极器件是否具有与 DRV5021A1相同的检测阈值和采样率。  

我发现 DRV5033FA 应该是最接近的一个、对吗?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    感谢您在这里提出问题。  我们的大多数开关都以20kHz 的最大采样率运行。  DRV5033是我们唯一以30kHz 采样率进行采样的全极选项。  在可用的灵敏度选项中、您可以看到 DRV5033FA 具有最接近 DRV5021A1的阈值。   

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    感谢你的答复。 正如您所说的、大多数开关都具有最大值 采样率为20kHz。

    客户想知道其他全极20kHz 器件是否具有与 DRV5021A1相似的阈值、且变化小于 DRV5033FA?   

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jo、

    还有其他开关的阈值与 DRV5033FA 相似、变化更小、但不幸的是、它们不符合客户所寻求的20kHz 规格。 其他器件往往是低功耗器件、这反过来又限制了器件的频率带宽。

    如果您有兴趣了解这些特性、可以查看 DRV5032、TMAG5231和 TMAG5328、它们具有可通过电阻器调节的阈值。

    最棒的

    Isaac