This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:关于 CFAR-CASO 和 CFAR-CA

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1127991/iwr6843aopevm-about-cfar-caso-and-cfar-ca

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好、Nathan、

我打开此主题、继续提问1、下面是 URL。
e2e.ti.com/.../iwr6843aopevm-cfar-ca-or-cfar-caso

我的问题如下。

当我使用 configuration1.cfg (范围 CFAR 为 CFAR-CASO)时、AOP EVM 工作良好。 但如果 configuration2.cfg (距离 CFAR 为 CFAR-CA、参数与多普勒方向相同)、
检测结果很奇怪。 未检测到峰值范围库、但检测到"谷值范围库"。 configuration2.cfg 不正确吗? (下图是示例。)

IWR6843AOPEVM
SDK3.5预编译二进制文件 xwr64xxAOP_mmw_demo.bin
可视化工具3.6

此致、
Kei

e2e.ti.com/.../8032.configuration1.cfg 

e2e.ti.com/.../1033.configuration2.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    当我在本地运行时、会收到以下错误消息:

    我将按照此处列出的说明在本地运行可视化工具。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1127823/iwr6843aopevm-mmwave-demo-no-longer-displaying-radar-data-iwr6843aop

    当我运行默认 cfg 时、对象和峰看起来是正确的

    您可以在本地试用吗? 在过去几周里、我们看到了一些我们同时解决的可视化工具问题。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的合作。
    我在本地使用了演示可视化工具、但问题未得到解决。

    关于您遇到的错误消息、您使用的是 xwr68xx_mmw_demo.bin 或 xwr64xxAOP_MMW_DEMOM.bin 的预编译二进制文件?
    我想、如果使用 xwr68xx_mmw_demo.bin、则会显示缺少的 bpmCfg 消息。
    我使用的是 xwr64xxAOP_mmw_demo.bin 和 IWR6843AOPEVM。

    此致、
    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    我可以确认您报告的行为。 请通过以下对故障配置的更改来禁用循环模式:

    cfarCfg -1 0 4 2 3 0 15 0

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我尝试禁用循环模式、然后故障得到解决。 您能告诉我故障是为什么被解决的? xwr64xxAOP_mmw_demo.bin 的距离 CFAR 是否不支持循环模式?

    此致、
    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    我已经向我们的 HWA 团队确认、距离 CFAR 不支持循环模式、仅速度模式。 感谢您的耐心等待。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的回答。 我知道。

    此致、
    Kei