This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75A:转换时间和 SCL 频率

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1126626/lm75a-conversion-time-and-scl-freq

器件型号:LM75A

您好!

 在 LM75A 数据表中、t 转换时间被称为100ms 至300ms、并附有一条注释、规定 LM75A 不应在等待时间小于300ms 的情况下连续访问。 就像发生这种情况一样、正在进行的转换将被中断。

尽管在实现过程中、访问时间间隔为~10ms。

您是否在其中看到了问题?

此致、

Sunney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    根据数据表、这将违反规格、但也可能对您的用例产生更严重的影响。  当转换期间请求时、不同的 I2C 器件将 NAK、无响应或用之前的测量数据进行响应。  TMP75A 规定、当在一个转换期间访问时、"正在进行"转换将被中断并在通信结束时重新启动。  为了避免这种情况、您必须在下一次 I2C 通信之前等待1个转换周期(300ms)。   

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Eddie。

    我还有一个关于数字规格的问题。

    这里的时钟周期单位是否为拼写错误? 以及其他计时参数单元的情况。

    此致、

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    是的、这是一个拼写错误。 时钟周期应为2.5uSec 而不是2.5nSec。 2.5uec 等于400kHz。

    其他时序参数单位是正确的。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我还有一个疑问。  

    在该设计中、I2C CLK 频率用作641KHz、高于 LM75A 规格。 设计 正常。

    此器件的 I2C 时钟是否可能超过400kHz? 如果是、您可以告诉我上限。

    此致、

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    LM75A 数据表指定了高达400kHz 的 I2C 操作。 尽管设计可能工作正常、但我们无法保证在数据表中所示的范围之外运行。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Jesse 的快速响应。

    此致、

    Sunney